在 28377s 平台使用 CAN 通讯发送数据,配置的时候没有使能 CanaRegs.CAN_CTL.bit.Test 和 CanaRegs.CAN_TEST.bit.EXL 寄存器,然后接收邮箱和发送邮箱使用不同编号的邮箱。
使用 "src = CANStatusGet(CANAASEADDR, CAN_STS_NEWDAT);" 进行接收判断,但是检测到发送邮箱的置位和接收到自身发送的数据,也就是说发送的数据回传了。
使用 280049 平台在相同情况进行测试,也出现了这个数据回传问题。
请问一下可能是什么问题导致出现这种错误?