This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助,F2808板,已连接仿真器,可以下软件跑得动有波形,但用镊子碰地,波形会消失.......



求助,F2808板,已连接仿真器,可以下软件跑得动有波形,但用镊子碰地,波形会消失,感觉整个DSP死了,要上电重下软件又能正常跑了-----请教一下,这个是那部分原因出现了问题?恳求高手出招支持一下!谢谢!

  • 感觉是楼主的板子的接地没设计好,镊子也没有绝缘涂层,镊子碰的时候,地受到干扰,电压不稳定芯片跑飞。建议楼主参考附件中的controlcard的PCB板图进行布线设计。

    F2808controlCARDGerbers.zip
  • 谢谢,板网上淘的是2层光PCB板买回来自己焊,电源用的是TI PS767D318,自己的板还没有布好,看来是不是用2层板都会出问题呀?除了地没有做好,还有没有其它问题没有处理好也会造成跑飞??另有没有用powerPCB划的F2808的文件给已参考一下?(如果真的是地没有布好,那有没有什么办法补救,用粗线来增加地能不能解决?或者改善一些)

  • 导致芯片运行不正常的硬件问题,一般就是供电和时钟不稳定。软件程序造成跑飞的可能很多,一般是堆栈溢出。

    除了上个帖子中的Gerber格式的版图,目前没有其他版图了。  我估计即使不用镊子碰,板子是否能长时间正常运行也是问题;这件事情,我并不认为能够简单的补救。

  • 说明你买的板子地回路设计的不够完善,用镊子碰地时,人体的感应电压会被引入电路板,如果地回路能够做到单点接地,以及DSP部分的地回路分布阻抗足够小,则人体的感应电压就不会造成很大的影响,另一个原因则是镊子是导体,作为一个不均匀的阻抗接入,会造成地线上的反射,干扰整个系统的地线电压分布于。

    F2808的正常工作电压是3.14-3.47,也就是说3.3V左右0.16V以上的地线扰动均有可能造成MCU工作不正常,死机等。

  • 1.程序跑飞和板子层数关系不大,用4层板仅仅是电源与地的走线简单,信号隔离效果更好,如果是电源问题,主要是将电源和地线设计好就行了;

    2.您可以试试用粗线加粗地线,但是注意此时也会引入干扰。

  • 非常感谢!元宵节快乐!你的答案对我非常有用!下次布板会留意您提到的问题!!

  • 非常感谢!元宵节快乐!你的答案对我非常有用!下次布板会留意您提到的问题!!