This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【新品快递】TI C2000™︎ Piccolo™︎ 集成 USB,可实现移动现场诊断与通信



TI近日推出集成 USB 连接功能的最新 32 位实时 C2000™ Piccolo™ F2806xU 微控制器 (MCU)

在消费类及工业电机控制系统、工业电源系统、电信及数据系统、风力与太阳能发电、普通电力电子应用等众多应用中,能够进行存取诊断并进行现场动态修改非常重要。有了 Piccolo F2806xU MCU,TI 客户可便捷地为其应用整合 USB 连接功能。

Piccolo F2806xU MCU 的特性与优势:

  • 集成型 USB 2.0 及 CAN 外设可充分满足现场移动通信需求;
  • 支持同步双通道采样及片上电压基准的 12 位 3 MSPS 模数转换器 (ADC) 可实现快速准确的系统反馈;
  • 3 个响应时间为 30 纳秒的高速模拟比较器可提升接近瞬时故障的响应力;
  • F2806x Piccolo™ MCU 所提供的 C 语言可编程 32 位浮点 CLA 协处理器不但可将系统性能提高 1 倍,而且还可实现多个独立目标的闭环控制。CLA 可直接控制片上外设,并可运用其自己的总线及存储器结构支持算法的并行执行;
  • 除 C28x 内核与 CLA 之外,Viterbi 复杂数学单元 (VCU) 还提供 75 个定制数学指令,可加速通信算法的处理;
  • 整个 C2000 MCU 平台上的代码兼容可帮助开发人员将解决方案从 40 MHz 扩展到 300 MHz。

C2000 的高灵活模块化设计理念可帮助开发人员采用各种 C2000 微控制器进行实验,充分满足性能、价格以及外设特性集要求。F2806xU 微控制器的开发工具现已开始提供,其中包括controlSTICK (TMDX28069USB)、controlCARD (TMDXCNCD28069) 以及实验板套件 (TMDXDOCK28069)。此外,同步提供的还有支持 DRV8x 电机驱动器数字电源集成电路 (IC) 的专用电机控制及数字电源开发套件controlSUITE 软件可提供诸如项目、硬件原理图、易用型演示 GUI 以及文档等开源软件。该软件免费提供,可立即获得。所有这些工具、软件与在线培训及在线支持相结合,可简化开发,加速产品上市进程。