This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049 CANB通讯触发NMI(不可屏蔽中断)问题

最近在测试280049的过程中遇到了一个问题。

当使用canb发送数据(波特率为500kbps,通讯间隔为1ms)时,会经常无规律地触发NMI中断,导致程序停止运行。

目前我这边已经定位得出是flash uncorrectable ecc error 导致的,然而不管如何修改程序,NMI依然会被触发,请问有什么方法可以解决吗?

  • 请问程序中能定位发生error的具体语句吗?
  • 您好,目前还未定位到具体的语句,只知道往CANB装载完数据后,在发送过程中(未发完)就触发NMI中断,读取NmiIntrupt内的MMIFLG寄存器,发现FLUNCERR位被置起
  • 你好,我这边想对之前的情况作补充说明:
    1.目前我的程序架构是以频率为12KHZ的ADC中断和1ms定时器来做分时任务的(中断任务、1ms任务、5ms任务、20ms任务、100sm任务);
    2.目前CANB的波特率为500kps,数据接收是通过查询法在中断任务处理,而数据发送放在1ms任务处理(不是中断发送),每次发送10个数据,一共三帧;
    3.我目前测试的条件及结果:
    a.运行完整的工作任务(CANA+CANB+逻辑+其他外围模块),不定时触发NMI;
    b.屏蔽CANA所有任务,运行程序,不定时触发NMI;
    c.屏蔽CANB所有任务,运行程序,不触发NMI;
    d.运行完整的工作任务,但将CANB的发送任务放在5ms任务执行,不定时触发NMI;
    e.运行完整的工作任务,CAN发送任务在1ms任务内执行,但将CANB的发送数据量从10个改为8个,即两帧,不定时触发NMI;
    f.运行完整的工作任务,CAN发送任务在1ms任务内执行,但将CANB的发送数据量从8个改为4个,即一帧,不定时触发NMI;
    g.运行完整的工作任务,CAN发送任务在1ms任务内执行,但将CANB的发送任务屏蔽,不触发NMI;
    h.运行完整的工作任务,只留下CANB的数据发送任务,屏蔽CANB其他任务,让其连续发送,不定时触发NMI;
    i.删除CANA,逻辑和其余外围模块程序代码,只留CANB单独执行,不定时触发NMI;
    j.在i的基础上,屏蔽ADC中断,将数据接收和发送放在1ms任务内执行,发送10个数据,不定时触发NMI;
    k.在j的基础上,将发送数据长度改为4个,不定时触发NMI;
    l.在K的基础上,将数据接收和发送放在5ms任务内执行,目前仍在测试中,暂时未触发NMI;
  • 额,也就是说,在没有屏蔽CANB模块的情况下,只要运行程序就有可能触发NMI
    不过但这么看真心看不出问题在哪里,要么方便的话把程序发过来。或者能定位到问题语句的话最好。
    另外,可以检测一下硬件上是否有问题,很多奇怪的问题最后都出在硬件上。
  • 好的,我把这边测试的程序发出来了。之前也考虑过硬件问题,但根据280049寄存器手册里面说明,触发NMI一般是因为校验错误导致的。
    假设需要测试硬件是否正常,需要从哪方面测试呢?谢谢
x 出现错误。请重试或与管理员联系。