This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28069的AD Simultaneous sampling模式问题



使用F28069的16个AD通道,AB通道两两一组(即A0、B0一组,A0、B0一组....)。使用软件触发采样的方式,一次触发进行16个通道的数据采样,转换后的数据放在result0~15中。

不使用Simultaneous sampling模式采样,result0~15存储的数据是对应AD通道的数值的,而使用Simultaneous sampling模式,采样的数据就乱了,有的数据就没有了?

请教TI的老师解答一下,最好有例子可以学习,谢谢;

  • 您好!

    您对同步采样模式的理解有误。希望您能够仔细看一下F28069 RTM ADC部分。

    简单给您说一下触发和配置的过程:

    首先在28069的ADC模块中,所有的触发、通道配置等都是基于SOC的,然后SOC与结果寄存器一一对应;

    在RTM 490页有同步采样的步骤。设置好ADCSAMPLEMODE寄存器,选择同步采样的SOC对(比如SOC0/SOC1),在SOC配置中选择采样通道对(比如A2/B2),设置好触发源。最后采样结果ADCINA2在Result0中找到、ADCINB2在Result1中找到。

    建议您看一下8.1.6。有什么问题可以再提问讨论。

  • 例子程序手头没有。。

  • 您好,谢谢您的回答。

    “F28069 RTM”是什么文档?有下载地址么?

  • 哦,TRM原来是Technical Reference Manual的缩写;

    请教一下,F28069试用下来感觉其AD精度还不如F2806,相同外部干扰、电流情况下,F2806数据波动为6,F28069波动为9;有没有什么软、硬件办法提高其AD质量呢?

  • yi jian,

            软件提高精度,首先是offset 校准和增益校准,offset校准可以参考28069 TRM的8.1.9.2节,在昨晚offset校准后,即可以做增益校准了,即给一个精度电压,然后根据这个电压采样结果来获得新的增益,从而来校准以后的采样结果。

            另外,可以通过提高采样窗的值来使采样精度提高。

    Eric

  • offset 校准和增益校准和增益校准我都做了,在空板上采样的数值波动不大,正负3之间。但带电机运行,电机励磁后,此数值波动较大,电机运行时有噪音。F28069的PWM,QEP等都与F280X一样的吧,就是AD不大一样(USB等F280x不具备的除外),同样的程序F280x运行无问题,而F28069的又噪音。我分析来分析去,大改只是AD的问题了------难道F28069的AD抗干扰能力差些?请TI的老师帮我分析一下,有没有改进的办法;F28069有没有电机运行的案例,或者TI的电机控制例程?

    谢谢;