想请问一下
我原本是使用Controlsuite所提供的Example_2802xHaltWake.c做修改,
当做是测试唤醒模式所使用的,当我将InitSysCtrl这个功能内的
ADC电压校正以及InitPeripheralClocks内除了GPIO功能以外都关掉后,得到的消耗电流是0.9mA
但是完整的专案中,需要使用到ADC读值跟I2C传输资料,所以我在唤醒的WAKE_ISR功能中,
加入了开启ADC跟I2C功能以及初始化I2C的部份,
但是这会导致消耗电流跟原本所测试的0.9mA差异非常大,
这完整专案中所测试出来的消耗电流却是11mA左右,请问这是我有哪些部份没有做到吗?