想要请问HV_Solar_DC_DC_MPPT当中的几个问题
1.
依照说明手册UG_HV_SOLAR_DC_DC_Rev1操作,在BUILD 3 情况下,要启动
MPPT,需要将下面这行CODE 忽略,对吧?
Start_DC_DC=1;//Start DC-DC MPPT provided LLC PWM is ON(This is checked in the 20kHz SECONDARY ISR)
但是我从CCS当中却无法改变 Start_DC_DC 还有 inverter_connected
是因为我的电源供应没有使用PV panel emulator power而是使用DC power
supply 的关系吗?
2.
BUILD 3 的两个CNTL_2P2Z (电压控制器和电流控制器),它们的功能分别是什
么?怎么电压控制器的输出会是Boost_IL_cmd?电流控制器的输出是DutyA?
如果我想要抓取一开始输入电压控制器的Vp_fb经过电压控制器和电流控制器
之后的讯号,要怎么去做
问题叙述的不知道够不够详细
恳请各位帮忙解惑,感谢