Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SFRA, TIDM-02002, ATL431, UCC12050, UCC21530
11月13日TI直播间已答问题汇总
1、有没有关于28004 CLB部分的资料?
CLB相关资料和例程已经发布在最新版本的C2000ware里,可以到以下链接下载C2000ware: www.ti.com/tool/c2000ware
2、c2000目前发展到什么情况了,这系列用了10多年了
可以关注一下最新的F2838x系列:www.ti.com/product/TMS320F28388D
3、c2000现在开发有完整的软件架构吗,包括底层接口驱动
可以到以下链接下载C2000ware: www.ti.com/tool/c2000ware, 其中有各个外设模块的详细例程
4、C2000常用的应用场景有哪些,能应用在最新汽车/电动车充电桩上吗
可以的
5、AC-DC和DC-DC参考设计在哪里下载?
下载digital power sdk: www.ti.com/tool/c2000ware-digitalpower-sdk
6、C2000主要集成了那些外围接口?
最新的F2838x系列可以支持Ethernet, EtherCAT, CAN-FD等等
7、c2000Ware包里出了包含软件工具,还有demo程序吗?
软件开发环境是CCS: www.ti.com/tool/ccstudio
8、c2000Ware软件包使用的编译集成环境是ccs吗?
是的
9、C2000的休眠唤醒方式是什么方式?
不同系列有不同唤醒方式,具体请参考数据手册说明
10、最新的F2838x有支持LCD接口吗?
没有
11、PWM是用硬件控制,不需要软件参与吗
需要软件来计算占空比的
12、C2000AD采样是多少位
目前F2837x系列和F2838x系列都支持16位的ADC
13、clb模块如果与pwm x-bar建立关系有没有相关的联系结构图?
具体可以下载最新的C2000ware: www.ti.com/tool/c2000ware, 其中有CLB tool以及相关文档
14、如果使用SFRA在pc端需要安装那些软件?
www.ti.com/tool/c2000ware-digitalpower-sdk
15、电脑安装C2000相关,需要哪些条件和配置?
在ccs下载的网页上有详细说明
16、这个软件结构是基于什么平台上开发使用的?
CCS
17、协处理器中运行,能单独进行调试吗
可以的
18、F280049中ADC的精度是多少位?
12位
19、软件可以在那里下载?
http://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
20、driverlib只是提供库文件,还是有源文件?
有源文件的
21、双向CLLC有没有实现同步整流,这部分的详细资料哪里可以找到?
有同步整流,设计资料可参考http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-02002
22、维也纳的拓扑结构是不是简单一些?
维也纳结构通常用于三相AC-DC的 PFC,只能单向,不能双向
23、变压器的各种参数的话,有没有具体文档
你可以参考,这个参考设计的design page;http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-02002
24、参考设计中AC-DC模型效率能达到多大?
TIDM-02002 只有DC-DC stage,峰值效率为98%
25、基于C2000的DAb最大的开关频繁是多少?
TIDM-02002的开关频率调节范围为:300 kHz–700 kHz
26、电源效率可以达到什么水平?
TIDM-02002的峰值效率可达98%
27、这个拓扑在降低电流纹波有没有什么好的控制策略?
如果是开关电流纹波,您可通过增加LC滤波来实现。如果是工频ripple,您可以调节控制器的增益来改善。
28、c2000在dc-dc模型中pwm的频率是多大?
TIDM-02002这款参考设计的开关频率在300kHz~700kHz
29、是否可以有效解决EMI问题?
EMI的问题要根据您的设计的具体情况分析。
30、PWM精度如何选择?
F280049内部集成有高精度PWM模块,可实现较高的PWM应用需求。
31、这个只适合充电桩或充电器吗?
也可用于有双向功率传输需求的DCDC场合
32、这个转换的效率和精度可以达到多少
DCDC峰值效率98%
33、clllc模式电源转换率是多少?
峰值效率98%
34、请问这个设计最大功率能为多少?谢谢
TIDM-02002参考设计的峰值功率为6.6kW
35、有木有官方的设计手册呀
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-02002
36、tdead 是固定值吗?谢谢
死区时间应该根据负载的情况调节,重载时死区时间应该减小
37、开关的频率还受那些因素影响
开关频率是由控制环路决定的
38、怎样看懂LN的选择?
要根据所需要的电路增益,选择合适的LN。
39、开关损耗与开关频率什么关系,怎么去衡量他们?
开关条件不变的情况下,损耗正比于开关频率。但是,要注意开关频率变化通常会伴随电路参数的变化,如,关断电流等。
40、基于C2000 控制此电源拓扑的软件包有开放参考代码吗?
您可以参考http://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
41、电源转换率是多少?
TIDM-02002的峰值效率为98%
42、CLLC与llc相比在变压内的电流波形有什么不同?
工作在低于谐振频率时,CLLC变压器内的主动侧电流存在一个高频震荡
43、官方下载参考设计有详细的测试报告吗
您可参考http://www.ti.com/cn/lit/ug/zhcu647b/zhcu647b.pdf,Design guide中有这个参考设计的测试数据
44、双向DC-DC的话,L-LLC和CLLLC这两种拓扑哪种更好些?
两者有些细微的不同
45、输出电压问题:因为电路中采购的元件即使批次相同但是性能总有差异,而导致每个产品的输出电压虽然因为电路设计都是固定的,但是一批产品的输出电压都不一致,有百分之十以内的差异,怎么解决?
您可以增加电压的闭环控制,并选用精度较高的ATL431做电压的控制基准。
46、在一个mcu中集成了很多硬件接口,功耗方面会不会增加?
您可通过禁止不使用模块的clk开降低MCU的功耗。
47、TI 有没有集成度高一点的隔离DCDC?
TI最近有推出一款UCC12050,集成变压器和功率管的DCDC。请参考
48、方案中使用的隔离芯片是什么型号
UCC21530
49、TIDM-02002可设计最大多大的功率充电器,效率如何?
目前这款参考设计的最大功率为6.6kW,峰值效率为98%。
50、TIDM-02002 PWM 开关在多大频率范围效率是最高?
谐振型拓扑,如LLC,CLLC,工作在谐振频率点效率最高。此设计的谐振频率为500kHz,工作在500kHz效率最高。
51、官方有现成的测试板卖吗?
Reference Design 通常并没有实物售卖
52、c2000.主要用在哪些设计中,有哪些优势特征?
C2000可广泛用于开关电源控制,电能变换控制,电机控制,汽车等领域。内部硬件资源丰富,运算能力强。
53、使用 Rogowski 线圈传感器有什么特点,优势是什么?
Rogowski线圈没有磁芯,因此可测量更高的带宽,更大电流。
54、实时性怎么样
Very good.
55、请问:Ln折衷选择的标准是什么?谢谢
满足增益的前提下,尽量增大Ln可提高系统的效率。
56、Rogowski's coil 是内嵌在芯片内吗?
不是
57、ccs下载的网页连接地址是什么
http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO
58、这个电源在工作过程中如果要正向工作方式改为逆向工作方式需不需要停机断电,能不能实现在不停电的情况下实现电源方向切换?
可以通过控制实现
59、屏蔽干扰有哪些设计,哪种方法最好?
本参考设计中未涉及。
60、改电源拓扑参考设计中为什么要使用c2000,可以请他请他mcu来代替吗,会影响什么?替换需要注意那些?
C2000 微控制器系列具有广泛的 32 位 MCU 产品系列,该产品系列针对闭环系统(如工业驱动器、电机控制、电源转换器和可再生能源)进行了优化。
61、开关电源市电变12ⅴ直流输出,用万用表测有时16.8v,17v,或18v,只高不低,什么情况导致?
您问的是哪款参考设计?
62、在硬件实现CLLLC变换器的时候,采用调频控制,发现变换器的谐振点偏移很多怎么办?
可能是您的谐振元器件存在较大偏差。
63、F28027适合做这个设计的控制吗?内部ADC可以使用吗?有很多人使用外部adc
建议您选择本参考设计所选的控制器
64、采用什么样的散热方式?
通常为强制风冷
65、PCB布线时,是否有必要将开关节点弄的越细越好?一些文档建议刚好通过电流即可,可是应用时,负载不同电流大小也不一样,这个矛盾如何解决?还是只重点关注放置位置即可。
按照最大电流进行设计
66、这种方案适合用于高压吗?
TIDM-02002的一次侧电压为380V~600V,二次侧电压为280~450V
67、开关电源效率能做到98%,主要是因为哪些关键因素?
谐振变换器可实现开关器件的零电压开通,并降低开关器件的关断电流。大大减小系统的开关损耗。
68、电源效率大概可以在多少?外部电路设计上有什么需要注意的事项
这款参考设计的峰值效率为98%
69、100多摄氏度的时候还能正常工作吗
散热条件足够有利的情况下,是可以的
70、做成产品的话,需要经过哪些认证啊
不同的产品会有不同的认证,要看您做什么产品
71、采用clllc有什么优势吗
软开关电路,可降低开关元器件的开关损耗
72、TI电源模块的性能测试报告可以提供吗?
您需要哪个模块的测试报告呢?
73、TI 电源模块的动态响应最小是多少?
可否提供电源模块的具体型号。
74、TI电源模块的EMI是本身能够满足还是要增加外部的元件
请提供电源模块的具体型号,和您所要求的EMI标准。
75、TI电源模块有没有输出几百V的产品
TI的产品非常丰富,具体您可到www.ti.com上搜索查询。
76、采用双向 CLLLC 谐振后,输出采用有源同步整流,空效率载损耗大吗
空载情况建议您使用burst模式,降低系统的损耗
77、电源设计软件能进行热仿真吗?
市场上有许多热仿真软件均可用于电源设计
78、这个是PFM调制?
是的
79、外围电路的设计有参考吗?
请参考http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-02002
80、在使用TI电源模块时外围需要加保护电路吗?
请提供您所使用电源模块的具体型号
81、如果电源模块串联使用,那么对EMI有哪些影响啊
EMI的问题要根据使用情况具体分析。
82、有没有学习资料
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-02002
83、请问这个同步整流策略在动态过程中是如何保证稳定的
TI的C2000 产品,针对PWM模块具有同步加载的功能,可保证所有寄存器同时加载,避免产生错误的Pusle
84、双向充放电切换同时,如何为负载供电?
双向变换器主要面向储能型负载,如电池,的应用。
85、TI电源模块的输出电压都是固定的还是外部可以调整
请提供您使用的电源模块的具体型号。
86、小尺寸的模块电源实际的热稳定性及寿命如何?
请根据您所选用的模块型号,咨询相应的产品支持。
87、双向DCDC在充电机中的应用,一定要隔离么?不隔离可以么?
个人认为不一定要隔离
88、这个应该可以应用到在线UPS?
UPS通常为AC输出
89、测试的时候发现变换器的谐振点比设计的串联谐振频率小很多怎么办?
建议查找谐振频率变小的原因,
90、是利用电流过零实现软开关的吗
不是,CLLC是通过谐振腔电流来实现ZVS的
91、具体的缺点是什么?
缺点是设计比较复杂
92、必须要强制风冷吗?
可以使用自然风冷,但要注意器件的损耗和热阻。
93、此方案适合多大功率级的设计
此方案适合10kW以下的功率
94、双有源电桥(DAB) 还需要额外增加过流过压保护电路吗?
需要的