• TMS320F280049C: 仿真器SEED XDS560V2PLUS驱动在WIN11下报错,无法启动仿真器

    Part Number: TMS320F280049C

    Windows 无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名。某软件或硬件最近有所更改,可能安装了签名错误或损毁的文件,或者安装的文件可能是来路不明的恶意软件。 (代码 52)

  • TMS320F2800137: 使用CCS12.3版本进行仿真调试,监控ECap2Regs寄存器出错

    Part Number: TMS320F2800137

    一、ECap2Regs寄存器调试监控显示如图Memory map prevented reading现象问题,但是测试实际程序里面是可以进行读写。

    1、使用CCS12.3版本进行TMS320F2800137进行仿真调试、ECap2Regs寄存器值无法查看。出现如图所示问题。

    2、使用CCS20.2版本则无相关问题出现、可以正常监控ECap2Regs寄存器的值。

    二、

    因为使用全局变量较多、所以Demo里面Cmd文件只分配使用了RAMLS0的地址…

  • CCS以VScode 界面打开,导致import project 数量出现问题,且无法正常编译

    CCS以VScode 界面打开,导致import project 数量出现问题,且无法正常编译

  • TMS320F280039C: 使用CCS20.0.2设计工程时,__TMS320C28XX__宏定义似乎未生效,导致无法跳转到函数定义

    Part Number: TMS320F280039C

    使用CCS20.0.2设计工程时,__TMS320C28XX__宏定义似乎未生效,导致无法跳转到函数定义,例如使用CPUTimer_startTimer(CPUTIMER0_BASE);时,既没有自动补全,也无法跳转到函数定义。经过检查发现在cputimer.h文件中,#ifdef __TMS320C28XX__下的代码全为灰色,但实际编译时CPUTimer_startTimer(CPUTIMER0_BASE);却又不会报错,类似的其他外设头文件也都有类似问题…

  • LAUNCHXL-F280025C: 插入计算机,计算机无响应

    Part Number: LAUNCHXL-F280025C

    进行User's Guide文档中

    2.2F28002x LaunchPad演示程序

    时出现问题:插入设备后电脑无响应,但LaunchPad上LED正常工作。设备管理器中没有出现新项目,更没有如文档所写Ports中的条目。

    后面2.3节中4.里XDS110产品页面的超链接打开显示无权限访问,不知如何下载所述Virtual COM Port驱动程序

  • TMS320F280049: 添加Lib库还是提示异常

    Part Number: TMS320F280049

    如上面两个图片所示:我使用cmd编译的时候,提示没有找到F021_API_F28004x_FPU32.lib文件,将对应的文件添加之后,然后还是提示异常,对应该问题应该如何解决,请麻烦告知一下,谢谢

  • TMS320F28027F: CCS無法debug

    Part Number: TMS320F28027F

    一直卡在這狀態無法debug

  • TMS320F28377D: subdir_rules.mk:9: recipe for target 'xxxxx.obj' failed gmake: *** [XXXXX.obj] Error 1

    Part Number: TMS320F28377D

    **** Build of configuration Debug for project DAB_HbridgeV2 **** "D:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O subdir_rules.mk:9: recipe for target 'adc_user.obj' failed gmake: *** [adc_user.obj] Error…

  • TMS320F28377D: 报错subdir_rules.mk:9: recipe for target 'xxxxx.obj' failed gmake: *** [xxxxx.obj] Error 1

    Part Number: TMS320F28377D

    **** Build of configuration Debug for project DAB_HbridgeV2 **** "D:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O subdir_rules.mk:9: recipe for target 'adc_user.obj' failed gmake: *** [adc_user.obj] Error…

  • TMS320F28335: simulink自动生成CCS代码失效,电脑重启后无法正常编译了,一直报错

    Part Number: TMS320F28335
    Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT

    电脑重启后simulink编译ccs代码功能失效,错误代码:We need to see this ENTIRE error message and a complete, reproducible test case including ALL of the command-line options. gmake: *** [poketbench_1.obj] Error…

  • TMS320F2800157: GPIO配置为CANTX功能模块后,CAN初始化模组重复执行时该GPIO引脚电平被下拉

    Part Number: TMS320F2800157

    Dear All,

    贵安TI团队,我在调试过程中发现将GPIO引脚功能配置为CANTX功能模块后,多次运行官方系统函数CAN_initModule(CANA_BASE),除第一次执行外,后续执行该函数均会出现CANTX被下拉7~24us的现象(3.3V下拉到2.5V),通过代码分析发现是执行了下述软件复位的寄存器操作后

    //
    // Force module to reset state
    //

    HWREGH(base + CAN_O_CTL)…

  • CCS报错

    CCS报这个错误应该怎么解决

  • TMS320F280049: CCS编译乱码

    Part Number: TMS320F280049
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE,

    使用CCS编译TMS320F280049的时候,编译时控制台会显示乱码,看不出错误是什么。已经确认过IDE的安装路径、C2000WARE的安装路径和项目工程路径都没有中文,请问这个乱码跟什么有关?怎么才能去除?

  • TMS320F280049: SYSCONFIG选型显示不全

    Part Number: TMS320F280049

    用CCS创建项目,打开新建的.syscfg之后,只有peripheral选项,没有software和clock tree选型,到底为什么,明明例程是有的

  • LAUNCHXL-F280049C: LAUNCHXL-F280049C

    Part Number: LAUNCHXL-F280049C

    I configured the CMPSS module according to the following procedure, but there is no output.

    void CMPSSInit(void)
    {
    EALLOW;
    //CMP2_H for IL current detection
    Cmpss2Regs.COMPCTL.bit.COMPDACE = 1; //Comparator/DAC enabled
    Cmpss2Regs…

  • TMS320F28335: CCSTUDIO-THEIA 与 CCSTUDIO什么区别?

    Part Number: TMS320F28335
    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIOCCSTUDIO-THEIA 与 CCSTUDIO什么区别?
  • TMS320F28P650SH: SFO只会更新HRPWMCAL1REG的值

    Part Number: TMS320F28P650SH

    SFO只会更新HRPWMCAL1REG.HRMSTEP,开启AUTOCONV后,我发现EPWM6的CMPAHR并不会根据HRMSTEP进行正确的转换,当我人为地将HRPWMCAL1REG.HRMSTEP值赋值给HRPWMCAL2REG时,工作正常,请问是什么问题?

  • TMS320F28035: 编译过程中报链接错误,看错误log似乎链接到一个不存在的目录上

    Part Number: TMS320F28035


    **** Build of configuration MODEL2_60K for project YLCC_DC220S1200A_E_Prj ****

    "C:\\ti\\ccs1040\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O

    G:/YLCC_DC220S1200A_E_Prj/Prj/../Code/App/Include/gettime.exe
    Path : G:\YLCC_DC220S1200A_E_Prj…

  • TMS320F28377S: 在安装ccs12.8的时候,自定义安装会有很多选项,如果我只用到芯片tms320f28335,tms320f28377s的话,只选择C2000 real-time McUs这个选项就可以吗?

    Part Number: TMS320F28377S
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335,

    在安装ccs12.8的时候,自定义安装会有很多选项,如果我只用到芯片tms320f28335,tms320f28377s的话,只选择C2000 real-time McUs这个选项就可以吗?需不需要再有其他的选项?

  • TMS320F28377S: 安装了C2000,想通过ccs5.5打开tms320f28377s的相关例程,发现无法通过Resource Exporer打开?

    Part Number: TMS320F28377S
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

    安装了C2000(C2000Ware_5_02_00_00_setup),想通过ccs5.5打开tms320f28377s的相关例程,发现无法通过Resource Exporer打开?是不是ccs版本不对呢?应该安装哪个版本才能打开?

  • TMS320F28335: ccs5.0的runtime support library

    Part Number: TMS320F28335

     使用了ccs5.0,在runtime support library里选择“automatic”吗?

  • BOOSTXL-POSMGR: 在使用LAUNCHXL-F28P65X与POSMGR时,demo工程SPI无输出

    Part Number: BOOSTXL-POSMGR

    各位好

    我刚开始接触TI的MCU产品,我们购买了官方的F28P65X开发板和POSMGR模块,并且在MotorControl SDK中找到了tformat f28p65x的demo工程。

    这里我首先想反馈一个关于CCS Theia的问题:这个demo包含了PM_tformat_f28p65x_lib和tformat_f28p65x_comms_demo两个工程,工程中相互引用的部分使用了CCS_WORKSPACE_DIR这个路径变量,在Theia中似乎无法正确解析…

  • TMS320F28379D: TMS320F28379D:

    Part Number: TMS320F28379D

    在使用CCS编写TI-RTOS的程序时一直出现  “C:/ti/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/bld/xdc_rules.mak:307: *** Error: Specified build configuration file '' is not found.Stop.”的报错  这是为什么呢  无论是编译还是使用XGCONF编辑器 都会出现这个错误  一直解决…

  • TMS320F28335: memcpy() 跑飞使得定时器2挂了

    Part Number: TMS320F28335

    我在程序里使用memcpy 会使得定时器2挂掉
    但是我把memcpy() 从memcpy.c 里面移出来 放到自定义的.c就是可以运行的
    下图是在memcpy.c里实现的情况 会把定时器2干翻


    调用的时候汇编代码

    C$L102: 329e84: 8342 MOVL XAR5, *-SP[2] 329e85: 021E MOVB ACC, #30 329e86: 0742 ADDL ACC, *-SP[2] 329e87: 8AA9…

  • TMS320F28335: 使用黑鹰560V2仿真器烧录程序时候会出现低功耗模式(-1155错误代码);

    Part Number: TMS320F28335

    用的是黑鹰560V2的60针仿真接口;具体硬件电路连接会放在评论区详情放在评论区了,希望有大佬或者TI工程师能帮助我

    用TEST CONNECT连接时候会通过

    但是,烧录程序会出现以下报错

    下面是我的电路设计部分

1 2 3 4 5 »