想把代码全部放在internal RAM中,因此,那位大侠用过,请指教。
另外,看了TI的CCS编译器,对于code运行时在internal ram还是flash中,需要自己在代码中行进搬运,非常不方便,如果大家使用过arm公司的ADS或者keil MDK,都是在scatter file中直接设定就好了,编译器自动会把搬运代码链接到你的code中,不需要自己操心。不知道大家是否有同感?本人初次接触TI的C2000系列,孤陋寡闻,请大家多指教!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想把代码全部放在internal RAM中,因此,那位大侠用过,请指教。
另外,看了TI的CCS编译器,对于code运行时在internal ram还是flash中,需要自己在代码中行进搬运,非常不方便,如果大家使用过arm公司的ADS或者keil MDK,都是在scatter file中直接设定就好了,编译器自动会把搬运代码链接到你的code中,不需要自己操心。不知道大家是否有同感?本人初次接触TI的C2000系列,孤陋寡闻,请大家多指教!
不好意思,可能我没说清楚,你没有明白我的意思!28335说是有68K的内部ram,但实际上只有34K能配置在code区,是不是28346也有类似的情况?我是贮备外扩flash的,但是上电后,我准备把所有的代码全部load到internal ram中,这样就能达到28346标称的300Mhz的最高运行速度了。
我想知道内部的516K有多少可配置成code,这关系到我的代码的大小。