你好,现有一个脉冲输入到HRCAP口,需要得到输入的脉冲数
问题1:查看F28069手册发现HRCAP没有记录脉冲数的寄存器,于是采用HRCAP上升沿中断,进行脉冲计数累加及脉冲频率计算(利用HRCAP的HCCAPCNTRISE和HCCAPCNTFALL),但当脉冲频率大于13k时,计算得到的频率正确,但脉冲数不对
问题2:程序中开启了多个中断,除HRCAP中断外另还有有5个中断,是否是造成问题1的原因?尝试关闭部分中断,再测试,脉冲计数有所增加,但仍然有丢失。
问题3:采用HRCAP捕捉脉冲,除问题1中的方法外,是否有其他方法获取脉冲数?
谢谢!