This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电机产品选型

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, TIDA-00771, MOTORWARE, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM

你好!

电机信息:BLDC有传感器,转速:90 000rpm,一极对,最大输出功率250W,对于这种高转速的电机应该选择哪种方案呢?

之所以问这个问题,是因为前面尝试过TIDA-00771 (即MSP430+DRV8305)方案,但是MSP430处理速度似乎无法满足要求,因为这个电机电频率是1500Hz的。

谢谢!

  • 90000转的话确实没遇到过这么高转速的电机,目前C2000芯片最先进的电机控制算法就是instaSPIN,一般几万转的转速是没问题的,我了解过的最高可能也就6万多的,没测试过9万转的,你可以了解一下这款套件:
    www.ti.com.cn/.../TMDSHVMTRINSPIN
  • 你好!这套似乎是面对无传感器BLDC的,我们现在主要是有传感器BLDC,我了解到DRV8301-HC-C2-KIT套件,这两个套件软件驱动上主要区别是什么?另外我手上有LaunchPadXL TMS32F28069 + BOOSTXL-8305EVM套件,该套件可以驱动有传感器BLDC电机吗?如果可以该怎么接线呢?
    谢谢!
  • 其实这几款都可以用来实现有传感器的BLDC控制,软件驱动上的区别主要分两大类(主要根据芯片型号划分),一类是使用instaSPIN算法的(后缀带“F”或"M"的,如F28069M),一类是没有使用这种算法的
    由于你手头现在有LAUNCHXL-F28069M+BOOSTXL-DRV8305EVM,那推荐你可以直接使用这个组合的套件。所用软件你可以在下载MOTORWARE软件后,在下列路径获得:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions
  • 有感方案使用的是instaspin-motion方案是吗?那么对应硬件该如何连接呢?
  • 是的,instaspin-motion包含有传感和无传感。硬件的话得看你具体用的是什么电机了。你可以参考一下套件的硬件信息:
    www.ti.com/.../slvuai8a.pdf
  • 你好!我在用motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_motion\boards\boostxldrv8305_revA\f28x里的demo驱动有传感器BLDC电机时,使用带霍尔传感器的BLDC电机时,是否还需要在配置USER_MOTOR_Rs等等参数了?我目前没有配置这些参数,电机转动起来有异响声音。
  • 我注意到文档上有说明仅支持正交编码器,而我后面用的电机是霍尔效应器的,那是不是意味着无法使用该方案呢?