TI有没有提供三电平的SVPWM脉冲触发代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
yang,
你可以下载controlSUITE软件,然后看一下电机控制PMSM demo板的例程,里面就有SVPWM。
C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v1.6\HVPM_Sensorless_2833x\~Docs
SVGEN library is
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v3.0
and the PWM driver is
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\f2833x_v1.1
关于三电平SVPWM,有TI的application note

Eric
svgen_dq 我在2电平中是验证过的
从仿真波形可以看出:Main Sector 的计算是正确的
Map.Alpha 和 Map.Beta 就按照应用手册中根据 Main Sector 分配表中的值
MainSector.Alpha = Alpha - Map.Alpha;
MainSector.Beta = Beta - Map.Beta ; 这两个式子是我最不确定的,应用手册里是:V‘ = V - Vmap
之后的d1,d2,d3分配也是根据之前计算的Main Sector来,分配也是参考应用手册中表格
最后用6路比较器与三角波比较产生PWM波
现在还没找到问题在哪,希望大家一起探讨!