This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28335仿真时出现的死机现象



我们做的28335的DSP板子出现了一个问题,仿真器连接电脑与DSP时上电只能在第一次连接上,后面再断电上电重新连接就不能连接上必须把仿真器USB端口断开在连接电脑上,断掉板子的电重新上电还是只能第一次连接上,之后就连接不上会搞的CCS3.3死了。然后测试引脚发现在连接不上时IO口输出为低电平,复位200ms时间输出时高电平。IO口在复位完后(连接着仿真器)本应该是高电平但是怎么就变成低电平,感觉就像进入死机状态,很奇怪???求大侠解释??

  • 最好能做一下交叉实验确认一下问题原因是仿真器,开发板,CCS中的哪一块。

    我估计可能是仿真器的问题,楼主用的是哪个公司的仿真器?

  •         我更改了参数,仿真器与控制板的连接很轻松,之前很难连接或者要复位仿真器(瑞泰的5100)。但是现在还是会出现奇怪的模式(明显减少但是几十次还是会  一次),主要是不明白为什么在挂上仿真器给控制板上电会出现DSP的发波口(此处外部已添加上拉)等IO口会输出低电平???

            使用此仿真器连接之前的板子没有问题,并且我们之前的项目中的28335也没有出现这样的问题?求大神解释啊。

  • 问题已找到,是我们的仿真接口参数设置不当。按照datasheet更改后就没问题了