您好,我想问一下,LAUNCHXL-F28069M板卡中已经加载的程序(指可以直接进行硬件调试的程序)都有哪些?
比如说LAUNCHXL-F28069M板卡是否可以进行硬件调试比如PWM波形对MOS管的驱动,或者是否能直接进行CAN通信的调试等等
我在网页上搜索到有人说开发板上零碎的例程,程序都是烧写到RAM里的,后来为了项目,开始自学CMD文件,最终完成整个项目代码的开发,其中就有固化程序到FLASH,我想问TI提供的众多例程 是否也是需要把程序固化到flash中?如果需要,应该怎么操作,有详细的说明吗?
InstaSPIN FOC 和InstaSPIN Motion算法是否也固化到LAUNCHXL-F28069M板卡的芯片上?LAUNCHXL-F28069M板卡+逆变器可以对电机直接进行控制吗?
初次接触这个,希望各位亲们可以解惑,期待您的回复,谢谢