您好,我想问一下,我下载程序使执行的flash,可之后触摸到F28069M芯片很烫,擦除flash之后芯片也很烫(使用的uniflash擦除的),单独给JP1,JP2加+3.3V电压,电源显示电流0.6A(电源可测量3.3V下电源输出的电流),这是怎么回事?有没有解决办法呢?
经过:我使用的是CCS V9 板卡是LAUNCHXL-F28069M,加载程序是example-2806xflash,build project>debug (小虫子按钮)>全速运行>暂停suspend>停止Terminate,结束后拔掉仿真器(此时还没发现芯片烫手)。因无法确定程序是否烧录到flash,是否掉电丢失,故按controlSUITE上的F2806x》V151》DOC文档更改LED程序1.删除RAM.cmd文件,链接F28069.cmd文件。2.链接F2806x_CSMPassWords.asm文件。3.LED源文件顶部包含string.h且复制语句到.c源文件中,如下
memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (Uint32)&RamfuncsLoadSize);
InitFlash();
4.硬件跳线。之后构建和debug程序,发现掉电后重新上电LED灯不闪,芯片也很烫,这是怎么回事呢