This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP28069上电复位

dsp2069刚开始上电时,DSP内部会是从复位状态开始运行吗,如果没有话,能否从硬件上设置一下。我想DSP一上电先快速复位下,再运行程序。如何做到呢?我使用的是ccs5。

  • 是的。另外可以参考下网络上的一些分享的文章

    blog.csdn.net/.../72123885
  • 我现在的程序i是u,在仿真器下烧录完毕后,必须手动选择RESET---CPU rest,程序才能从复位i状态开始运行,否则是从main函数开始,我不想从main函数开始运行,因为main之前我有一些自己的引导程序,如果程序一上来从main函数开始的话,就无法运行自己的引导函数了。拔掉仿真器,重新上电,程序也直接从main函数开始的。我想在硬件上有没可能处理下,在DSP一上电时先复位下?
  • 这种需求要从硬件上解决问题,一般设计中都有上电自复位的设计,其实就是一个电容充电的过程,刚上电复位管脚电容没充电类似于拉低,充电的过程释放复位;另一种设计就是复位芯片,上电后延时释放复位。
  • 非常感谢!!!