目前 项目用 280049库函数编写SCI 收发 中断函数? msg = "\r\n\n\nHello World!\0"; SCI_writeCharArray(SCIA_BASE, (uint16_t*)msg, 17); 如果我要发送数据 如何发送 ,函数库的表达式如何? 问题 1、 如何找到这个发送数据的函数库,在对应的driverlib 中的sch.c中没有发现? 如何能找到.问题 2、这个FIFO的赋值和中断逻辑是什么?是否我在while循环中 ,直接把数据发给某个寄存器,填满后,自动进入中断? 有例程吗?库里提供的三个发送字符的例子都看了,修改了几次,都没成功。拒绝发一个datasheet的资料、应付的解决方式? 什么时间进中断 、如果把一个数据的信息放在FIFO中如何处理 、放在哪个寄存器中,整个文档都没有找到,这个用库函数编写的 寄存器变量? 谢谢