This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28377D 大数组存入Flash



您好:

由于Ram空间不够用了,有一个超大数组需要存储,并在程序运行时查询数组,现在想把数组定义在Flash里,有没有可能实现?有以下问题请教各位大神:

1、如何将数组定义在FLash里存储,const定义数组后用#pragma DATA_SECTION()定义在FLash里的方法可行吗?

2、如果数组定义在Flash里了,能不能直接用?还是用指针读取?

  • 1 可以的,另外您需要在cmd文件内分配一段内存区给数组用

    2 大数组存放到Flash的话,定义时需要指定存放到Flash里,然后通过FlashAPI来改变它的值。

    需要改变时,先关闭中断,然后调用FlashAPI擦除,然后写入您需要的值。
  • 从你的描述看不是要使用MCU内部的flash,是xintf接口外扩了flash吗?

    如果是需要工程进行对flash擦除和写入你想要的数据,然后需要的功能直接对基地址+偏移地址进行读取