28377的CLAtask程序中可以调用自定义的函数么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
cla调用的函数只能在.cla文件中定义,不能在其它文件中定义。您可以尝试把定义函数文件的后缀也改为.cla,然后在cla中断中就可以调用这个函数了。
也就是说先将定义的函数用#pragma CODE_SECTION命令将其分配到CLA TO CPU RAM 和CPU TO CLARAM中,然后我在CLA文件和C文件中都能调用这个函数了吧?
还有一个问题,这个被调用的函数里面用到的一些变量,也需要用#pragma DATA_SECTION将其分配到CLA TO CPU RAM 和CPU TO CLARAM中吧?