This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28377D双核烧写程序问题

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

说一下我的问题,希望有TI工程师给个回答  

1:TI为什么没有出双核烧写到Flash里的例程。   搞得大家学习起来一头雾水。      

2:我把CPU1和CPU2的两个程序都烧写进Flash,在线调试的时候程序都可以运行,但是掉电再上电后,CPU1程序执行,CPU2程序就不执行了。

3:为什么现在都在说编译的时候选择什么CPU1_RAM_DEBUG还是其他的一些模式,这个玩意有什么用,我程序烧写到哪里不是由我的CMD文件觉得的吗,为什么这里还要选择什么模式   我用TI这么多年了,从来没在这里选择什么模式。   

4:看手册CPU2的上电后会一直处在RESET状态,需要CPU1去唤醒。  为什么TI手册上也没简单介绍一下怎么唤醒的,看了半天手册也不知道怎么通过CPU1使CPU2跳出RESET,

  • 1、TI有很多双核例程,比如最常用的:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\blinky_dc
    2、不确定你烧写的是否是TI例程?CPU2需要CPU1去触发,也就是要在CPU中加入IPCBootCPU2函数。
    3、CPU1_RAM_DEBUG不知道什么意思。如果是TI例程的话编译的时候点击小锤子旁边的倒三角,里面可以选择flash或者ram模式
    4、reset状态是怎么看到的?所谓的唤醒应该就是2中回复的CPU1_RAM_DEBUG函数吧。
    这里有一个第三方网站的帖子,讲的挺详细的,你可以参考一下:
    blog.csdn.net/.../84328254
  • 感谢回复 感觉大家都不是懂这个点 那些例程没有一个是把程序烧写到Flash里的
    我现在说的是脱离仿真器以后CPU2程序不允许的问题 当程序烧到FLASH后,CPU2怎么才能跑起来 加了例程例里的IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH); 函数但CPU2还是不运行 而且这个函数本身就有问题,卡在死循环里跳不出来
  • 关于flash烧写,上述已经说明,就blinky_dc例程而言,在编译的时候点击小锤子旁边的倒三角可以切换ram模式和flash模式。不知道你这边有尝试过没有?其余步骤基本发给你的链接里也说的很清楚了,建议你先测试一下。
    关于死循环,你测试了确实是由IPC函数引起的吗?可以单步运行观测一下。另外,具体是哪个死循环?