This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1 关于波特率您可以参考
e2e.ti.com/.../723836
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/778028?TMS320F28375S-TMS320F28375S-usb-dev-serial-example-baud-rate-settings-
2 由于是重定向,因此在USB CDC通道上接收到的是在RxHandler中处理。对于从UART0接收到的内容,CheckForSerialStateChange用于传输。
如果您想向主机(PC)发送数据,则只需通过调用USBBufferWrite(&USBTxBuffer,&your_dataarray,num_bytes_you_want_to_send)将数据写入USBTxBuffer就可以了。
很高兴您这么快回复我的问题!
我刚刚尝试用USBBufferWrite发送数据了(主要语句如下),电脑端的串口调试助手没有收到数据。我在想是不是我的板子实现不了USB传输。
我用的是28096的launchpad,上面只有一个mini-USB接口,如下图,之前通过这个接口用UARTCharPutNonBlocking可以发送数据。我之前看到网上说得连接两根线(一根mini USB和一根micro USB),所以在想是不是这个板子用不了USBBufferWrite函数,如果用不了的话,我该用什么板子?