28335有个pin ADCSOCAO 我一直没有找到相应技术文档
所有28335文档中提到这个管脚的地方(除去管脚号) 只有数据手册 5.9.4.2.6 ADC Start-of-Conversion Timing
我配置EPWM1-6为同周期 6错相 发现 ADCSOCAO总是和EPWM1的PRD信号连接 和EPWM2-6无关
不需要使能打开 也不能关闭 ETSEL的SOCAEN SOCASEL都和该信号无关
谁有这方面经验能分享 哪怕能确认我的发现 不胜感激
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
28335有个pin ADCSOCAO 我一直没有找到相应技术文档
所有28335文档中提到这个管脚的地方(除去管脚号) 只有数据手册 5.9.4.2.6 ADC Start-of-Conversion Timing
我配置EPWM1-6为同周期 6错相 发现 ADCSOCAO总是和EPWM1的PRD信号连接 和EPWM2-6无关
不需要使能打开 也不能关闭 ETSEL的SOCAEN SOCASEL都和该信号无关
谁有这方面经验能分享 哪怕能确认我的发现 不胜感激
那个回复没有解决问题 其中提到的帖子并不是我关心的问题
我的问题是:
28335没有任何相关文档描述ADCSOCAO ADCSOCBO 除了有效宽度定义
我是用外部AD 内部精度太低
我希望用ADCSOCAO(或者ADCSOCBO)做外部AD的启动信号做同步采样
我用6组PWM 每组之间相位差1/6 希望每组PWM的PRD/ZERO能产生1次ADCSOCAO ADCSOCAO的频率因此是单PWM频率的6倍
当然 我可以用GPIO做这个功能 但看见28335有这个ADCSOCAO 希望能直接使用 用GPIO需要写ISR 开销不小 我在2812上就是用GPIO实现的
我使用发现 ADCSOCAO总是用PWM1来产生 而不是PWM1-6 同时没有看见任何有关资料
希望能得到你的帮助
此致