大家好,280049这款芯片的boot模式是通过GPIO24和GPIO32的组合来实现的,现在我将GPIO24与SPIB_SIMO复用,GPIO32与I2CA_SDA复用,这两个IO口默认硬件上拉。
我的问题是:
通过flash启动时,这两个IO需要保持高电平,但这两个IO会不会被其他信号拉低,如果存在这个问题,有哪些解决措施呢?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,280049这款芯片的boot模式是通过GPIO24和GPIO32的组合来实现的,现在我将GPIO24与SPIB_SIMO复用,GPIO32与I2CA_SDA复用,这两个IO口默认硬件上拉。
我的问题是:
通过flash启动时,这两个IO需要保持高电平,但这两个IO会不会被其他信号拉低,如果存在这个问题,有哪些解决措施呢?谢谢
您可以尝试使用Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG更改其他可选择的boot pin
参考例程C:\ ti \ c2000 \ C2000Ware_3_01_00_00 \ driverlib \ f28004x \ examples \ led \ CCS \ led_ex2_blinky_dcsm.projectspec
在BOOT_DEF上方几行可以看到bootpin配置,
.long 0xFFFFFFFF; Z1OTP_BOOTPIN_CONFIG
一旦更改了BOOTPIN_CONFIG,引导将基于引脚的状态及其在BOOTDEF寄存器中的等效定义。