This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

280049 CMPSS pin 設定問題



我有一個問題想問一下,

在CMPSS的輸入很多都是與AD共用pin,

是否意味著CMPSS如果始能,該pin就直接可以使用,不需要再另外設定GPIO 暫存器呢

如果是的話,那CMPSS與ADC同時始能,是否意味著該pin同時傭有兩個功能呢

  • ADC和CMPSS输入没有多路复用。模拟引脚可以连接到ADC,CMPSS和PGA,并且可以被所有模块同时使用。

    如果查看设备数据手册中的表4-1,您会注意到“ MUX POSITION”列中没有模拟引脚,这是因为在模拟子系统/模拟引脚级别上没有多路复用。一些模拟模块,例如:CMPSS将具有内部复用功能以使用或不使用引脚

    就引脚而言,进入模拟模块时,但模拟模块可以选择是否使用引脚上的信号。例如,ADC具有多路复用器来选择要转换的通道/引脚,而CMPSS具有多路复用器来选择将哪些引脚馈入正输入和负输入。

    可以参考下数据手册的 5.10 Analog Peripherals

    www.ti.com.cn/.../tms320f280049.pdf
  • 請問一下,所以是當我enable CMPSS的哪一組subsystem,則那一組subsystem的所有外部pin就會直接可以被我使用了,是這樣嗎?
    請問一下,你說的多路復用器選擇將那些引腳饋入到正輸入或副輸入是在哪個暫存器?