This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求指导controlSUITE\device_support\f2802x下各文件夹的区别



controlSUITE\device_support\f2802x 下包含V125,V127~V129,V200,V210文件夹,这些文件夹为什么这样分类,各有什么含义,里面包含的examples有什么区别,同一个examples,在不同文件夹里的例如timed_led_blink有什么区别,在CCS软件中演示方法相同吗?求大神指点啊!!!!

  • 表示的是版本号。号靠后的近期更新的。后面的版本一般是修正之前版本的一些小bug或补充新内容。

    F2802X 的例程V200以后的用到了F2802x Peripheral Driver Library这个驱动库。之前的版本都是直接操作寄存器的。

    但结果都是相同的。看你习惯哪种了。

  • 在CCS演示时,不同的版本对项目的属性是不是有差别啊,比如我习惯用V129的,但是再演示V200的例子时就会出错,是不是属性设置要改变啊,谢谢大神指导了!!!

  • 可能是工程项目的属性不同,或者跟编译器设置有关。

    能不能说下你所说的出错,具体是什么错误?详细的步骤是什么?如果有一步一步的说明,可以让别人轻松复现出来,我想会更容易找原因。