This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377D CAN接收的长度是否可以更改?



目前从官方给的例程来看,设置CAN一些配置信息在下面函数里

CAN_setupMessageObject(uint32_t base, uint32_t objID, uint32_t msgID,
CAN_MsgFrameType frame, CAN_MsgObjType msgType,
uint32_t msgIDMask, uint32_t flags, uint16_t msgLen)

这个函数通常在CAN初始化中被设置

如果我不用FIFO模式,那么CAN接收来的数据,如果不是初始化设置的ID和长度。寄存器是否可以识别?

之前试的CAN发送如果在初始化里面设置好,那么发送的函数就不能改写长度和ID号。除非再次调用

感觉这一点此芯片非常不灵活。

  •    目前从官方给的例程来看,设置CAN一些配置信息在下面函数里

    CAN_setupMessageObject(uint32_t base, uint32_t objID, uint32_t msgID,
    CAN_MsgFrameType frame, CAN_MsgObjType msgType,
    uint32_t msgIDMask, uint32_t flags, uint16_t msgLen)

    这个函数通常在CAN初始化中被设置

    如果我不用FIFO模式,那么CAN接收来的数据,如果不是初始化设置的ID和长度。寄存器是否可以识别?

    之前试的CAN发送如果在初始化里面设置好,那么发送的函数就不能改写长度和ID号。除非再次调用

    感谢这一点此芯片非常不灵活。

  • 确实识别不了。 你需要再次调用该函数来更改它们。