各位晚上好!
我这两天在调试CLA功能时碰到点问题,麻烦大家帮我看看,谢谢
配置情况:
1.CLA只使能了Task2和Tas8,其中Task8通过软件触发,且只有在初始化时会触发;Task2通过Timer1触发。
2.Timer1 500us溢出一次,只使能外设级中断(向量表以及PIE没有使能)。
调试情况:
1.用仿真器在线调试,连接CLA后运行,通过设置断点可以看到Task2能够运行,能够停在断点所在处。
2.将断点注释掉后,再次编译运行,发现Task2只运行一次,就一直停在MSTOP处,可Timer1是周期触发的。
3.查看手册发现,CLA任务只能在触发源信号的边沿进行触发,而TImer1中断一次后由于没有进入中断服务函数进行清除中断标志位,因此标志位会一直是1,因此怀疑是否是这一点导致Task2只触发一次。
4.将Timer1的中断向量以及PIE使能,在中断服务函数中清除Timer1的中断标志位,发现,Task2仍然只运行一次就停在MSTOP。
5.将Task2的触发方式由Timer1换成软件触发,触发函数在Timer1中每500us执行一次,发现Task2依然只执行一次。
问题:
为什么触发源是周期性触发,但Task2只运行一次就停在MSTOP上?