您好,我现在正在使用LAUNCHXL-F28069M和BOOSTXL DRV8305 EVM来测试电机,运行Lab1c实验时,发现电机不转,这是为什么呢?
我的测试步骤时:
1.按照Labs实验指导书上的步骤设置参数,然后加上电机,启动电源开始测试
2.编译程序
3.debug程序,加载.out文件
4.设置变量到expression窗口
5.根据指导书中的步骤设置graph图形
6.点击实时运行,“yes”按钮后,再点击运行按钮(一条黄色的垂直线,旁边有一个绿色的三角形)
7.启用连续刷新按钮,设置变量“gMotorVars.Flag_enableSys”等于1,设置变量“gMotorVars.Flag_Run_Identify "等于1。
执行到这一步,发现电机没有运转,是什么原因
以下是我的截图:
以上是我的截图,点击运行后,启动连续刷新,设置变量等于1后,点击不转,请求帮助这是为什么?
期待您的回答,谢谢