This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问我怎么才能实现这样的epwm功能?



您好,我想实现如下的epwm输出,我用的是28379D,但这个和28335基本差不多。我想用ecap在检测上升沿,每当出现一个上升沿时,epwm会输出1个一定宽度(可由我控制)的pulse,ecap信号出现的频率大概1MHz,但是不保证是固定频率,可能随机出现上升沿。请问我要怎么实现这个功能呢?谢谢

  • 以我的了解,eCAP和ePWM好像不能联动,因为这是两个独立的模块,ePWM的中断选择位ETSEL[INTSEL]里面也没有eCAP的选项。
    你说的这个情况,可以直接把需要检测的信号直接给到ePWM模块的同步引脚SYNCI,不需要通过eCAP检测。通过同步信号触发的方式产生PWM波。至于产生“一定宽度”,就是你自己调节占空比的事了。
    另外你的图片没有上传成功,需要在回复框右下角的“使用高级编辑器编辑文本”上传图片