This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我跟我们的软件工程师已经确认过,例程的内容确实没有修改过。你能帮忙问下贵司的其他同事这个情况吗?这个TI原厂应该是测试过的。另外你现在那边测试的温度能达到多少度?假如你问不到相关的信息,就麻烦你帮忙联系一下其他工程师做一下测试,感谢感谢。
第一个问题明天我叫软件工程师帮忙看下;
第二个问题:140℃温度是DSP读出来的,实际上肯定不会有这么高,这个值也不会超过125℃,所以正常工作没有问题的!
第三个问题:温度我是点温升线测试的,点了2根温升线,测试的数据基本一致!
你们测试这个温度值应该挺快的,找个温升测试对比一下就知道问题了!另外这个问题你有找其他同事帮忙咨询吗?
你说温度超过标准很多?很明显这不是一个真实值,才需要确认啊!另外你可以不看140度那一档啊,看107度那个参数对比就好,那个参数对比已经差30度了!
正常工作的时候没有超过140度的!140度是实验外加热风枪吹热的,正常工作跑的时候也就不会超过120度,只需要考虑120度左右就可以了!例程跑的温度大概是44度!
假如单独用两段程序在单板测试,差别不大!都是温度低的时候比较准,温度越高偏差越大!不过在单板测试的时候效果比在我的整机跑的时候效果好一点,意思就是在整机跑的时候温度偏差更多。你那边有测试结果吗?已经过去一周了!
我大概看了,还是让我自己的测试,那边还是没有办法提供一个测试数据是吧?
是的,我也比较奇怪为什么对方没有直接做实验。
不过反过来讲,如果你这边能够先通过例程验证的方式排除软件上的错误,那基本就可以确定要么是测试方法不对,要么是硬件的问题。
其实从我的角度讲,如果你这边验证了是硬件的问题,接下来也就是怎么处理芯片的事了。