Other Parts Discussed in Thread: MAX232
如图,配置GPIO18 GPIO29 GPIO34引脚电平
1、配置GPIO18 GPIO29 GPIO34这三个脚,只需在硬件上配置吧?如接3.3V,接地等构成八种boot mode。
2、假如不配置GPIO18 GPIO29 GPIO34,把它们当成正常的I/O或者正常使用时,好像不影响程序的启动啊。为什么TI官方程序说一定要配置这三个引脚的电平呢?
3、这八种boot mode到底是做什么用的?
4、假如我在电路板上,把GPIO18 引脚接地, GPIO29接3.3V, GPIO34接地,是不是就配置成了从SARAM启动呢? 那这三个引脚还能正常使用吗?如当做I/O口使用,或者外设SCI、SPI使用?
求老师们解答,谢谢。