This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

调用第三方库导致编译后的代码特别大



我使用28377单片机进行开发,开发中用到了第三方模块以及提供的lib库。第三方的lib库中有很多函数,但在我的代码中只使用了其中一小部分。

但是使用过程中,编译后发现加入代码占用空间特别大,通过观察map文件,可以看到lib库中所有的函数都被编译进了代码。

想请教下是什么原因导致的这种情况,因为我在同一个工程中也使用了rts2800_fpu32.lib库,但只有使用的函数才被编译,如下图:

系统自带的rts2800_fpu32.lib库,每个函数应该是单独的c文件,编译生成单独的obj。

第三方库生成了一个obj文件,如下图:

是否是因为第三方库文件在编译的时候,将所有函数放在了一个c文件中导致的?或者是在生成lib文件的时候设置问题?

期望得到解答,谢谢。