F28335
大家好,我来请教下一个电机单电阻采样重构三相电流的问题,那就是F28335的配置怎么配呢?
这个技术的文档pdf,下面就有,相信做过的人会很清楚;
我简单说下遇到的问题:
1)如何在一个PWM周期内,ADC采样电流采样2次?且采样的时刻点是附件中的图示点进行采样?(这个时刻点言语较难表达,忘各位且看一下附近的图,谢谢了)图中A、B、C为三相电机的三个EPWM斩波曲线
2)该技术需要用到移向技术,问题还是怎么配置:在某一个EPWM的CMPTL寄存器中,可以通过将其LOADMODE属性设为2(即计数器到最低点和最高点,都重载斩波的比较值),这个我是可以理解的,就是PWM的前半个周期用“CMPA1”,后半个周期用“CMPA2”; 但我的问题是,这个“CPMA1”和“CPMA2”什么时候在EPWM的函数的哪里给啊?就是活怎么在PWM的前半个周期让DSP用“CMPA1”来斩波,后半个周期用“CMPA2”来斩波?这怎么配置啊,值分别在哪里给啊?
谢谢各位高手了,小弟在此谢过。