我在使用这个板子的时候,看相关的说明文档知道要把两个板子合起来,可是具体是哪些引脚对应在哪些位置?这个有没有一个较为简便的说明文档,比如69M的哪一个gpio作为pwm连在evm板中的哪一个引脚排针?这一类的说明文档,如果没有的话,是不是就只能看代码里写的和看原理图一个一个对应?其次就是 c2000ware motorware controlsuit这些软件都应该怎么配合使用?感觉下载下来有一种一脸懵的感觉,都是目录具体有没有说明文档之类的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用这个板子的时候,看相关的说明文档知道要把两个板子合起来,可是具体是哪些引脚对应在哪些位置?这个有没有一个较为简便的说明文档,比如69M的哪一个gpio作为pwm连在evm板中的哪一个引脚排针?这一类的说明文档,如果没有的话,是不是就只能看代码里写的和看原理图一个一个对应?其次就是 c2000ware motorware controlsuit这些软件都应该怎么配合使用?感觉下载下来有一种一脸懵的感觉,都是目录具体有没有说明文档之类的?
user6068649 说:我在使用这个板子的时候,看相关的说明文档知道要把两个板子合起来,可是具体是哪些引脚对应在哪些位置?这个有没有一个较为简便的说明文档,比如69M的哪一个gpio作为pwm连在evm板中的哪一个引脚排针?
板子设计文件的话,您可以在下面的路径找到
C2000Ware\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M
其中 LAUNCHXL_F28069M_PinOut 文档就是板子上的引脚说明
user6068649 说:
建议您使用较新的C2000WARE,可以在其中找到相关例程和文档
C2000Ware\device_support\f2806x
关于整个C2000Ware结构的话,您可以在下面的路径下找到
C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00\docs\html 下双击 index
或者使用下面的链接找到 Package Structure
https://www.ti.com/lit/ml/sprui46d/sprui46d.pdf
motor ware使用的话,可以参考motorware\motorware\docs\labs下的 instaspin_labs文件
一般我们不会再更新MotorWare,因此,如果您使用MotorWare和F2806x,05x,02x设备,则还是需要使用MotorWare。
已经发布了C2000Ware MotorControl SDK,它将开始支持InstaSPIN-FOC和DesignDRIVE解决方案。这仅适用于新的Piccolo F28004x(InstaSPIN&DesignDRIVE)和Delfino F2837x / Piccolo 07x(DesignDRIVE)以及以后的新设备。