This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS3.3编译器版本5.2.1



       你好

       我有一个老的工程,是在CCS3.3环境下开发的。最近换电脑,系统都升级到了Win10 64位,结果原来的CCS3.3就不能正常安装,安装过程会提示有两个服务不能启动,我选择ignore后可以继续安装,但安装完后CCS不能运行。我上网到处询问,发现很多人也有类似的问题,但都没有解决。

       我现在的希望

       1. 有没有什么办法,能让CCS安装成功,这样我可以在原来的工程基础上继续做维护工作。

       2. 或者用新版本从CCS,但必须保证新版本CCS对同一个工程编译出完全相同的结果。我查了CCS3.3使用的编译器版本是5.2.1,我安装新版CCS9.3,并且下载了好几个版本的编译器,5.2.15,6.4.12,和18.12.4,没有一个能编译出与原来完全一样的结果,并且能够下载的最低版本是5.2.15,没有5.2.1这个版本的编译器。

       如果编译出不同结果,我担心对已经大批量生产的产品造成隐患,请问,我的问题能否有办法解决?

  • 1 我目前是和您一样的Win10 64位,安装使用CCS3.3没有问题。请给出您的具体错误提示,谢谢

    2 请您私信一下您的工程,我来测试一下,谢谢
  • 谢谢你的回复

    1. 第1个错误,Error1920. Service 'drpkiont' failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.

    2. 第2个错误,Error1920. Service 'XDSFast1_ISA' Bus_Driver failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.

    3. 我选择ignore后,安装完成,配置好单板后启动CCS出现闪退,无法进入CCS3.3主界面

    4. 工程及代码是公司监管的,且已经批量生产,按公司规定不能外发。这个问题与具体工程的内容无关,我可以自己编一个示例工程给你作为测试,你邮箱是多少?

    5. 我还有一台笔记本电脑,也就是现在正在用的这台,系统是Win10教育版,装CCS3.3却没有问题,所以CCS3.3的关系可能不大,还是跟电脑系统有关。但是我那台电脑(是个一体机),已经换了好几个版本的Win10,也包括Win10教育版,还是不行

  • user5142257 说:

    1. 第1个错误,Error1920. Service 'drpkiont' failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.

    2. 第2个错误,Error1920. Service 'XDSFast1_ISA' Bus_Driver failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.

    您可以参考一下

    但是Windows 7等对CCSv3的支持,一些用户可以正常使用它,而其他用户则遇到了各种问题。所以一般不建议继续使用CCS3

    user5142257 说:
    4. 工程及代码是公司监管的,且已经批量生产,按公司规定不能外发。这个问题与具体工程的内容无关,我可以自己编一个示例工程给你作为测试,你邮箱是多少?

    您可以在论坛内点击我的头像,而后私信给我

    user5142257 说:
    5. 我还有一台笔记本电脑,也就是现在正在用的这台,系统是Win10教育版,装CCS3.3却没有问题,所以CCS3.3的关系可能不大,还是跟电脑系统有关。但是我那台电脑(是个一体机),已经换了好几个版本的Win10,也包括Win10教育版,还是不行

    是的,确实和电脑系统有关系。我这边使用的话,一直没有问题。

     请注意,支持CCSv3的Windows的最新版本是Windows XP-32。不能保证CCSv3.x可以在Windows 7/10上正常运行。有些人可以使其正常运行,而另一些则没有成功。无论如何,都不支持此环境,如果您遇到问题,我们无法为您提供帮助。所以还是建议您将CCS版本更新为新版本,或者在Windows XP计算机(VM或其他)上运行CCSv3.3。