This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原CCS3.3工程采用的是汇编和C语言混合编程,汇编变量按规划好的地址在一个头文件中进行定义,汇编程序中调用这些变量,对于一些C语言也需要用到的汇编变量,即其中一些在汇编头文件中定义的C语言和汇编共用变量部分,在汇编头文件中采用.global声明为全局变量,并且在C语言头文件中extern+变量加下划线的形式声明为全局变量,以此实现C语言调用。
目前用CCS6.1导入后,经过通用的导入处理流程后,编译已经通过,C语言对外通信接口部分可正常运行,但是汇编部分运行不正常,经排查发现汇编定义变量中,采用.global声明同时在C语言头文件中external声明的全局变量的部分,在Map文件中可以找到声明的变量及对应的地址;但是仅在汇编头文件中定义,仅在汇编程序文件中调用,未.global声明为全局变量,也未在C语言中调用的变量,在Map文件中无法找到相关变量及地址,也就是说这些变量在编译的时候被丢弃了。
该工程在原CCS3.3编译环境下,汇编定义变量无论是否声明为C语言可调用变量,均可在Map文件编译进去,可以找到相关变量和对应地址,可以正常运行。
现在的问题是:
1)CCS6.1是否支持上述形式原CCS3.3支持的汇编和C混合编译的工程形式。
2)出现上述CCS6.1中,仅在汇编头文件中声明的变量,未能正常编译进入Map文件内的现象,是CCS6.1环境升级后不支持CCS3.3的部分设定,还是说需要在普通导入流程后,修改相关的设置。
3)目前出现上述问题,要想让该汇编和C语言混合编译的工程在CCS6.1的环境下正常运行,有什么样的解决方法。
烦请有经验的大神不吝赐教,谢谢!
我看了一下您的程序:
_TEST_1 --_TEST_16 之类的定义是 absolute symbols。Absolute symbols 的话是不是显示在map 文件中。尽管您可以通过utility nm2000(e2e.ti.com/.../519269 table可以看到:
% nm2000 BasicAndCProgramTest.out | findstr _TEST_ 00008800 T B_TEST_FUN 00000140 A _TEST_1 00000149 a _TEST_10 00000149 a _TEST_10 0000014a a _TEST_11 ...
如果您要在map文件内显示 absolute symbol ,则必须使用global,就像您之前定义的
.global _TEST_1 .global _TEST_2 .global _TEST_3 .global _TEST_4
Susan Yang:
您好,我确认了一下,的确仅在汇编中声明和调用的变量不会在Map文件中显示,目前程序已调通,十分感谢您的指导!
另外,您提到的utility nm2000显示部分:
===============================================================================================
_TEST_1 --_TEST_16 之类的定义是 absolute symbols。Absolute symbols 的话是不是显示在map 文件中。尽管您可以通过utility nm2000(e2e.ti.com/.../519269 table可以看到:
% nm2000 BasicAndCProgramTest.out | findstr _TEST_ 00008800 T B_TEST_FUN 00000140 A _TEST_1 00000149 a _TEST_10 00000149 a _TEST_10 0000014a a _TEST_11 ...
============================================================================================
这个不知是不是我这边显示的问题,您推荐的(e2e.ti.com/.../519269 链接部分我打不开,这个网页链接能否方便再发送学习一下。
还有对于CCS6.1工程中各子部分参数设置和编译器优化方面的说明,目前网上没有找到太多资料,多为如何新建工程等,深入讲解的资料不多,
不知您这边是否有相关的说明指导文档或者链接,可否方便推荐一下,谢谢!