TI的工程师你们好,在调试程序时遇到了一些问题,前来求助。
芯片是28069,平台是ccs6.2
我的问题是:
我用仿真器连接ccs和芯片时,程序正常烧录到flash,板子上的灯符合预期的闪烁,ccs窗口上观测变量也是正常的。
但是我断电 断开仿真器后,再重新上电,发现板子上的灯就不闪烁了。就感觉没有程序一样。
于是我又用例程做了测试(Example_2806xFlash),这个例程也是烧到flash里的,我在例程里加入了灯闪烁的程序。连仿真器运行时正常。但一断电重启灯就不闪了。
请问,我用例程做的这个测试是否能证明我确实将程序烧到了flash里面?
还有,如果程序已经烧到flash里面,那么断电重启后不运行程序的原因是不是硬件电路上哪里有问题?因为这是刚焊接好的新板子,很有可能硬件上有问题。但我不知道硬件上哪里可能有问题。