Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE, CONTROLSUITE, TMS320F28069
我这边有个LAUNCHXL-F28069M的开发板,目前有个设备需要接受SPI的信号才能工作,我可以利用这个开发板来发送SPI的信号吗?该如何配置和使用?是否有相关的示例,谢谢。望解答,如果有相关资料可以反馈我邮件吗?万分感谢,邮箱:guanqiang1@geely.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE, CONTROLSUITE, TMS320F28069
我这边有个LAUNCHXL-F28069M的开发板,目前有个设备需要接受SPI的信号才能工作,我可以利用这个开发板来发送SPI的信号吗?该如何配置和使用?是否有相关的示例,谢谢。望解答,如果有相关资料可以反馈我邮件吗?万分感谢,邮箱:guanqiang1@geely.com
user5547045 说:一个是“Example_2806xSpi_FFDLB.c”,另外一个是“Example_2806xSpi_FFDLB_int.c”这两个该如何选择?
您可以下载CCS后,导入工程,默认路径为(C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\spi_loopback)
您就可以在CCS内看到该工程代码了,也可以配合开发板来调试了
user5547045 说:同时我这边如果只想使用SPI通信的功能,同时要使开发板发送出来信号,我需要调用哪些模块?
可以使用上面的工程代码的,您需要根据您的实际SPI需求来修改SPI配置
user5547045 说:例如定时器模块,看门狗模块等其他模块是否必须都要添加进程序里面?
这取决于您的应用,若是只是SPI通信的话,上面的代码中的模块是可以的。您也可以根据您的应用需求将其他例程的功能添加到该SPI工程。