Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
我的芯片之前随便设置了一个密码,假如之前的密码是:123456,但是这个密码设置我不想要了,我想把这个密码解除,我的步骤如下:
我的编译器是ccs10,我在这个编译器里面的debug的页面下,f28035 Flash Setting里面的密码字节设置好"123456",然后我把芯片的boot mode在硬件上改为wait模式,加电后,连接仿真器XDS100V1,这个时候可以操作,在芯片能操作的情况下,我又把这个f28035 Flash Setting里面的密码字节设置改为全改为"ffff"重新下载一次,下载是成功的,但是下载后断电重新上电,如果我用"ffff"这个密码去连机的时候,却不能连上,我的操作步骤是否错误?
总结下我的操作:
1、在wait模式下,用以前的密码把XDS100V1连接上dsp,能连接上
2、重新把密码改为"ffff",意思是取消密码,重新下载
3、dsp断电
4、dsp上电,连接XDS100V1,提示连接不上,不管是wait模式还是正常模式都连不上
那么如果我想要取消密码的话,我该怎么做呢?