This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28388D

该芯片的EtherCAT接口能不能当普通以太网用,产品需要做EtherCAT/EtherNET + EtherNET 的双网口兼容方案,F28388D是否能搞定
是否提供EtherCAT从站的软件协议栈
M4核是否能跑freertos实时系统,初步计划移植STM32F746的代码进去,是否可行
MCAN (CAN-FD)接口是否兼容CAN2.0-B协议跑1M波特率,接传统CAN设备
TI是否有EtherCAT主站实现的方案
能否提供从F28377D升级到F28388D有没有相关说明文档

  • Hui Cao22 说:
    该芯片的EtherCAT接口能不能当普通以太网用,产品需要做EtherCAT/EtherNET + EtherNET 的双网口兼容方案,F28388D是否能搞定

    可以的

    Hui Cao22 说:
    是否提供EtherCAT从站的软件协议栈

    有关EtherCAT/EtherNET的相关例程,可以在C200ware内找到

    Hui Cao22 说:
    M4核是否能跑freertos实时系统

    可以的

    Hui Cao22 说:
    MCAN (CAN-FD)接口是否兼容CAN2.0-B协议跑1M波特率,接传统CAN设备

    28388 另外有两个控制器局域网 (CAN) 模块,CAN 模块(符合 ISO 11898-1/CAN 2.0B 标准)

    Hui Cao22 说:
    TI是否有EtherCAT主站实现的方案

    F28388D仅支持作为EtherCAT从站,但应该能够与网络上的任何标准EtherCAT主站一起使用。 就EtherCAT主站而言,如果您要查找堆栈,则必须与第三方联系以获取所使用的主站。 我们已经对Beckhoff TwinCAT和Acontis EC-Engineer进行了测试。您可以查看这些。另外,如果您正在寻找运行EtherCAT主站的嵌入式平台,则可以查看TI Sitara处理器。 

    Hui Cao22 说:
    能否提供从F28377D升级到F28388D有没有相关说明文档

    一旦用户解决了系统+设备初始化中的更改以及链接器cmd文件,应用程序代码就应该能够从F28377D无缝移植到F28388D。

  • 您好,购买了28388D的评估板,评估板上有3路以太网口,我现在正在做一个关于28388D的板子,想要用其中一路以太网,只要是引脚功能不重复的,任选哪一路都行吧
  • 最终选的EtherCAT   P0

  • 谢谢您的反馈!