This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP2837X系列调试模式正常,脱机无法从Flash启动问题,使用C2000Ware EABI输出模式

各位好,本人在使用2837X系列时遇到一些问题。程序下载到RAM调试正常,下载到FLASH调试正常,但脱机情况下无法启动。

详细的说明:

1. 使用了几块官方28379D launchPad均有此问题,初步排除是硬件的问题。

2. 程序编译无警告,程序可能多加几行程序(例如定义几个局部静态变量)就会出现”下载到FLASH调试正常,但脱机情况下无法启动“的问题,但删除这几行就一切正常了,脱机也能正常启动。

3. 使用TI例程的CMD文件,检查了CMD文件,预留的空间足够。

请各位大佬支支招,谢谢。

  • 能否私信一下您的工程,我们来测试一下,谢谢

    Zhixuan Wang 说:
    2. 程序编译无警告,程序可能多加几行程序(例如定义几个局部静态变量)就会出现”下载到FLASH调试正常,但脱机情况下无法启动“的问题,但删除这几行就一切正常了,脱机也能正常启动。

    能否请您具体指出是哪些语句?