接收超时问题。如果没有接收超时功能,则在对方已经发送完毕而接收FIFO未填满时并不会触发中断(FIFO满才会触发中断),结果造成最后接收的有效数据得不到处理的问题。有了接收超时功能后,如果接收FIFO未填满而对方发送已经停,则在不超过3个数据的接收时间内就会触发超时中断,因此数据会照常得到处理。
----------------以上是网上关于FIFO 接收超时的资料,
F28035 好像没有接收超时,那它是怎样处理的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
接收超时问题。如果没有接收超时功能,则在对方已经发送完毕而接收FIFO未填满时并不会触发中断(FIFO满才会触发中断),结果造成最后接收的有效数据得不到处理的问题。有了接收超时功能后,如果接收FIFO未填满而对方发送已经停,则在不超过3个数据的接收时间内就会触发超时中断,因此数据会照常得到处理。
----------------以上是网上关于FIFO 接收超时的资料,
F28035 好像没有接收超时,那它是怎样处理的呢?
wellsking,
软件定时的话其实也就是用timer自己做一个receive time out 功能而已,C2000的SCI确实没有这个receive timeout 功能,只能自己实现。
你可以这样子设置:
1. 在SCI的FIFO中断中reset timer的计数值,然后启动timer计数。
2. 使能timer中断,这样当timer定时时间到的时候,就是距离上一次成功接收到数据的时间,也就是receive 的timeout时间,然后在timer的中断里面读取FIFO的数据,如果有的话。然后关掉timer。这样timer就不会一直运行,只有在一次数据块的接收最后几个数据的时候产生作用。
但其实如果你要是使timer一定开着,其实就跟SCI的receive timeout一样,只要数据接收不够,时间一到,就产生中断。
就算是上位机没有发送数据,我也要隔一段时间就去检测FIFO,因为不知道上位机什么时候会发数据过来
那你要是在SCI 有timeout功能时,如果上位机没有数据来,也是一样会中断,回去查看数据的啊。
所以软件设置timeout跟sci本身的timeout并没有什么区别。
Eric