您好,我现在遇到一个问题,需要帮助,期待您的回复
我现在调试的板卡是LAUNCHXL-F28069M和TIDA-00364的组合,使用的CCS版本是9.3;
运行Lab01例程,编译,debug后,点击实时运行模式,之后就会出现error
在论坛中也查找解决办法,其中提到clkout是否有相关频率的始终输出,我对控制板上电后,测量的xclkout 引脚电压输出3.24V,而不是始终脉冲,请问这种现象是正常的吗?为什么会出现这种情况?
是这个原因引起无法实时调试的吗?怎么解决这个(error -1142 @ 0x0)问题呢?
期待您的回复,谢谢