This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C在Debug模式下Reset(CPU Reset/System Reset)均失败,运行就到Boot Rom的0x3FB02A地址处停下来!!

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMDSCNCD280049C

TMS320F280049C在Debug模式下Reset(CPU Reset/System Reset)均失败,运行就到Boot Rom的0x3FB02A地址处停下来!!

问题1:Reset失败的原因可能是什么?

问题2:哪里可以看到Boot Rom代码的map文件(想知道Boot Rom中每个函数对应Flash存储的位置)?

  • 请问您使用的是开发板?debug的是TI例程还是自己的程序?

    请给出路径或者私信一下您的工程,谢谢

    user3455617 说:
    在Debug模式下Reset(CPU Reset/System Reset)均失败

    您是如何reset的?失败后有什么错误提示?

  • 例程就是ecap_ex2_capture_pwm

    开发板是TMDSCNCD280049C (自制板也是同样问题)

    Reset的步骤是:Run-->Reset--->CPU Reset/System Reset

    错误提示就是上图,运行到地址0x3FB02A就停下来了

  • 您为何要reset呢?这时只要在 RUN-->load-->load program 将工程的out文件烧录进去就可以了
  • 您说的是重新烧录工程,但这种只能从main函数开始,看不到main运行之前那部分代码,另外程序烧录很慢的话也很痛苦!
    所以我想知道这个Reset为什么会失败?是CCS10.1这个版本的问题,还是这款芯片TMS320F280049C有这种问题,还是开发板电路问题?
    我在其它项目中都能正常使用这个Reset功能(自制板F28035、F28069、F28335、F28377D,CCS6.1版本),还请帮忙找一下这个根本原因是什么!
  • user3455617 说:
    您说的是重新烧录工程,但这种只能从main函数开始,看不到main运行之前那部分代码

    您可以在CCS内设置不自动到mian

    user3455617 说:
    所以我想知道这个Reset为什么会失败?

    这里reset是没有失败的,只是没有C源码,调试器找不到源码,所以给出了警告

    user3455617 说:
    另外程序烧录很慢的话也很痛苦!

    请问大约时间多久?例程的话时间也很长?

    user3455617 说:
    我在其它项目中都能正常使用这个Reset功能

    能否给出正常截图?