大家好,我有一个关于DSP flash烧写的问题,希望大家能帮忙解决!
我现在的软件是win10, ccs5.5,硬件是 TMS320F2812, 最近在调试一个dsp的程序,需要将程序烧写到flash中运行,经过在网上的查找,我找到了两种方式,
1.经过TI 公司提供的uniflash方式烧写程序到 dsp内部flash中
2.经过TI公司提供的ccs5.5,通过debug .out 文件烧写到dsp内部flash中
我的问题是,这两者的区别是什么?我想使用uniflash烧写,但是不知道需要哪些地方,有人可以帮忙的话将不甚感激!