Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D
1、使用的硬件是F28388D的评估板,例程sci_ex3_echoback.c,将例程通过USB线,debug进入评估板内,然后用串口调试助手发送数据,打印出了问候语,发了数据,也有返回值显示,一切正常。(下图中的1,是评估板自带的多功能口,包括仿真口、串口等等),用这个口,例程正常跑通。
例程地址C:\ti\c2000\C2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\sci
2、想请教的问题是,给评估板外接一个232或者422转串口的模块(不打算使用USB线进行232或者485的数据收发),想通过外接的收发器,完成数据的收发。
硬件上连接完之后,我尝试了一下debug sci_ex3_echoback.c,然后观察串口调试助手,发现没有打印问候语,发送数据,在串口调试助手里,也没有返回值。
(如下图的2,是外接的232收发器,外接的就没有办法在串口调试助手上出现返回值和问候语)
我的理解是:
对于例程sci_ex3_echoback.c,数据的收发,不会固定在,只能搭配评估板自身的硬件,应该也能支持外接的232或者485收发模块。
特来请教
谢谢!