This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问dsp28335ADC采样,选择软件触发方式,连续采样,采样频率是怎么计算的,比如我要设计1MHz的采样率,该如何配置相关寄存器

请问dsp28335ADC采样,选择软件触发方式,连续采样,采样频率是怎么计算的,比如我要设计1MHz的采样率,单通道采样,该如何配置相关寄存器

  • 如果用软件触发的话,您可以使用timer中断,在中断里软甲触发ADC,这样就可以控制ADC的触发频率了。

    采样频率:ADC的采样是需要由软件or外部引脚or ePWMx SOCA or ePWMxSOCB 触发的。只有当触发信号产生时,SEQ排序器才开始工作。那么两个触发信号之间的间隔就是采样时间,也即采样频率的倒数。

    您可以结合下面的两个例程

    adc_soc 以及 epwm_timer_interrupts