This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TI测评报告】TMDSCNCD280025C + TMDSHSECDOCK 套件测评



很荣幸能够参加这次测评活动,在此对TI表示感谢!

本人一直从事硬件开发工作。

开箱简介:里面有两个盒子,一个是TMDSCNCD280025C开发板,一个是TMDSHSECDOCK扩展板,产品做工精美,包装很安全,里面还有调试用的线束,跳线帽等。很舒心的是居然还有PCB的脚垫,这个大大的赞!

外观展示:控制板自带仿真器,并可以方便的通过USB口与电脑进行连接和供电,这个设计对开发调试非常方便实用。控制板的I/O口通过金手指引出与扩展板连接,方便测试时对IO pin脚进行操作,方便使用。所有部件做工都很精细,作为开发板非常称职。

使用体验:TI提供了一整套的开发辅助工具和技术支持材料,以下link中汇总了很多型号的手册指南,可以供新手快速入手参考,

很不错:dev.ti.com/.../node

评价及总结:这是一个很不错的DSP开发学习入手开发板,非常值得推荐。日后会点时间进行研究学习,很有价值。