在对芯片进行debug led_ex1_blinky.c,之前都是可以直接出现小灯亮的情况。
现在遇到的情况是,怎么都点亮不了,程序debug进去后,板子没有任何反应
然后我换了另一块板子(与上面的板子是一模一样的),是可以闪烁小灯的
对于出故障的板子的不断尝试,烧写空工程和LED例程的不断切换中,板子能够正常工作了,然后又跑了一下数据,也是可以接受的,但是我把串口线一插,板子的小灯就又不亮了。(又像之前的那样,程序下进去之后,板子没什么反应)
然后我又不断的用空工程擦除,用LED例程烧写。尝试了很多遍之后,发现板子的状态还是没反应,怎么调试小灯例程,板子都没反应
可能是,没有抓住核心的问题,特来请教
谢谢